(交互式访问)连接

访问此部分以建立 VPN 隧道、串行直通或 USB 直通。如果选择使用后两种方式建立连接,则必须先建立 VPN 连接。
交互式访问
工具与远程设备的相应串行或 USB 端口通信。

VPN 连接

要在
FactoryTalk Remote Access Manager
和远程设备上安装的 Runtime 之间建立 VPN 连接,请执行以下操作:
  1. 访问
    FactoryTalk Remote Access Manager
    ,然后选择
    资源管理器
    域视图
    。
  2. 浏览左侧的域窗格,然后选择要为其建立串行连接的设备。
  3. 在右窗格上方,选择
    VPN
    按钮。
  4. 交互式访问
    工具将打开。选择
    连接
    。
  5. 在
    VPN
    选项卡中,可以选择:
    • 连接详细信息
      :Runtime 与设备之间 VPN 连接的只读详细信息。
    • VPN 流量详细信息
      :按 IP 地址排序的已发送和已接收流量的只读详细信息。
    • IP 配置
      :选择虚拟 LAN IP 的分配方式:
      Runtime 分配虚拟 LAN IP 地址
      或
      手动分配虚拟 LAN IP 地址
      。
提醒事项: 在 Ubuntu 22 设备上,如果启用了
UEFI 安全启动
,则 VPN 连接不会运行。
Runtime 会释放其网络中给定范围内的随机 IP 地址,并建立 ARP 缓存。在同一网络中释放的每个未与任何 MAC 地址关联的 IP 地址都将分配给 VPN 虚拟网络适配器。
提醒事项:
链路本地地址在其网段之外可能不是唯一的。
如果自动化网络使用属于类别 169.254.0.0/16 的链路本地地址,则 VPN 适配器会根据链路本地协议本身提供的规范,分配与网络兼容的 IP 地址。
如果 Runtime 网络公开更多不同类别的 IP 地址,则虚拟接口将分配给多个 IP 地址,每个 IP 地址都与其类别兼容。
要设置 IP 地址间隔,请执行以下操作:
  • 访问远程设备上安装的 Windows Runtime。
    提醒事项: 请参阅 Windows Runtime 安装和配置,了解有关 Runtime 安装的更多信息。
  • 选择
    VPN
    配置选项卡。
  • 标记
    VPN
    条目。
  • 单击
    配置
    。
  • VPN 静态 IP 池
    将打开。在相关的
    自
    和
    至
    字段中,输入一个或多个 IP 地址范围。还可以输入子网
    掩码
    。
提醒事项: 与新生成的 IP 地址相关的冲突检查不会自动执行,因此需由用户执行。

串行直通

可通过物理串行端口和电缆访问连接到远程 HMI 或 IPC 的设备。不过,您可以在远程 HMI 或 IPC 上安装软件,以远程管理或访问该设备。为此,需建立串行连接,以便在本地 PC 上创建虚拟串行端口。
建立 VPN 连接后,您可以通过
交互式访问
工具设置虚拟串行端口,以访问远程设备上的任何串行端口。
提醒事项: 图像中使用的虚拟端口和真实端口 COM 号仅为示例。检查远程设备的实际真实端口 COM 号,并为您的连接选择一个虚拟端口 COM 号。
提醒事项: 此功能不适用于使用 Ubuntu 22 运行的设备。
要建立串行连接,请执行以下操作:
  1. 首先,按照
    VPN 连接
    部分中所述的步骤建立 VPN 连接。
  2. 在
    交互式访问
    连接
    部分,单击
    串行
    选项卡。
  3. 选择要与之建立串行连接的远程设备上的虚拟串行端口和真实串行端口。
  4. 在
    封装
    菜单中,选择数据传输配置。
  5. 单击
    连接
    按钮。

USB 直通

可通过物理 USB 端口访问连接到远程 HMI 或 IPC 的设备。不过,您可以在远程 HMI 或 IPC 上安装软件,以远程管理或访问该设备。为此,需建立 USB 连接,以便在本地 PC 上创建虚拟 USB 端口。
提醒事项: USB 直通仅适用于 Windows 10 及更高版本操作系统上的 Runtime,并且仅适用于最低具有 Windows 10 操作系统的设备。
重要提示: 使用 USB 直通时,安装到本地设备的任何 USB 存储设备都不会被发现。
建立 VPN 连接后,您可以通过
交互式访问
工具设置虚拟 USB 端口,以访问远程设备上的任何 USB 端口。
要建立 USB 连接,请执行以下操作:
  1. 首先,按照
    VPN 连接
    部分中所述的步骤建立 VPN 连接。
  2. 在
    交互式访问
    连接
    部分,单击
    USB
    选项卡。
  3. 选择您想要与其建立连接的远程设备上的 USB 端口。
  4. 单击
    已安装
    按钮,与远程 HMI 或 IPC 的任何 USB 端口建立 USB 连接。
提醒事项: 您可以通过 USB 连接同时连接最多 4 台远程设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal