Runtime 和固件更新

HMI 和 IPC 或路由器的软件更新与每个设备上运行的操作系统相关。使用 HMI 或 iPC 可能需要进行 Runtime 或固件更新。
操作系统和设备
软件更新
具有 Windows Runtime 的 ASEM 6300 IPC 和第三方设备
Runtime
Stratix® 4300
、OptixPanel™、嵌入式边缘计算模块和 OptixEdge™
固件(Runtime、System Manager、操作系统映像、FactoryTalk Optix)
您可以通过以下两种方式更新设备 Runtime 和固件:
提醒事项: 更新过程可能需要自动重启远程设备。在计划任何软件或固件更新之前,请确保已正确保护工厂机械。

Runtime 和固件手动更新

  1. 在
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager 中,访问
    Tools
    下载
    部分。
  2. 选择所需更新旁边的
    下载
    。您将被定向到特定的 Rockwell Automation 网页。一旦您的请求获得批准,您将收到一封电子邮件,其中包含实际更新下载的链接。
  3. 下载安装文件并将其存储在您的设备上。
  4. 根据您的设备:
    • 如果要为 ASEM 6300 iPC 或第三方设备更新 Windows Runtime,请运行安装文件以继续更新 Windows Runtime。
    • 如果要为 ASEM 6300 IPC 或第三方设备更新 Ubuntu 22 Runtime,请参阅 Ubuntu 22 Runtime 安装和配置。
提醒事项: 确保在进行更新时设备不会重新启动。

无线 (Over-the-Air, OTA) 更新

访问
FactoryTalk® Remote Access™
Manager 以运行或计划设备的自动更新:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal