固件的无线更新

按照此过程更新
Stratix® 4300
、
OptixPanel™
、
OptixEdge™
或嵌入式边缘计算模块的固件。
提醒事项: 更新某些设备上的固件可能需要首先安装过渡固件映像,然后再进行实际版本更新。

通过
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
更新

  1. 访问
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    ,转到
    资源管理器
    域视图
    部分,然后选择要更新的设备。
  2. 在同一部分的右窗格中,检查
    更新状态
    参数。如果有较新版本的设备软件可用,则
    更新状态
    参数下会显示
    可用
    。
  3. 选择
    更新固件
    按钮。
  4. 此时将打开一个对话框窗口。
    根据您是希望立即(
    现在
    )还是在给定时间范围内(
    在时间窗口内
    )启动该过程,选择发生更新事件。
  5. 选择
    计划
    。
提醒事项:
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
最多会尝试执行已计划的更新三次,以防更新过程未成功发生。
提醒事项: 可以计划在设备脱机时进行更新。如果设备处于联机状态,系统将在指定时间启动或恢复更新过程。
重要提示: 确保在进行固件更新时设备未重新启动。

多次更新

您可以一次更新更多设备。
  1. 在
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    中,访问
    设备视图
    部分。
  2. 按住
    Ctrl
    键可多选要更新的设备。
  3. 您可以右键单击其中一个并选择
    全部更新
    ,也可以单击屏幕顶部的三个点图标并选择
    全部更新
    。
  4. 您可以选择固件版本,可能还可以计划在以后进行更新。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal