组织、域
和
域子文件夹

提醒事项: 请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager 概述和相关实体,详细了解
组织、
域和
域子文件夹
定义。

组织

FactoryTalk® Hub™
客户端允许设置任意所需数量的组织,每个组织都将与一个域相关联。通过这种方式,用户可以管理一组专门为特定组织启用的应用程序。
提醒事项: 请参阅创建组织和域,了解如何创建组织。

域

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
允许设置对相同的文件夹具有受限作用域和特定权限的用户和用户组。此外还可以设置用户权限。
提醒事项: 请参阅创建组织和域和域角色和域组,详细了解此主题。
可以创建具有特定作用域的域用户,但可以在配置文件组合中为其授予一些可应用于文件夹和设备的权限。
更高级别的管理员用户可以管理任何子文件夹,因为文件夹分支允许子文件夹继承父文件夹的权限。
访问用户帐户
权限操作授予对父文件夹的权限。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 如何设置权限。

域子文件夹

域子文件夹
允许在不同公司或部门访问远程设备时使用唯一的域。每个公司或部门都被分配到其各自的
域子文件夹
,并对其拥有管理权限。这可确保用户只能看到其分配的
域子文件夹
中的文件夹和设备,而与其他公司相关的文件夹和设备将被隐藏。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal