如何设置权限

邀请用户加入组织并设置域角色
后,您可以设置用户权限。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅创建组织和域和域角色和域组。
  1. 在
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    中,选择
    资源管理器
    域视图
    权限
    。
  2. 在左窗格中,选择要为其设置用户权限的文件夹或设备,然后访问右窗格中的
    权限
    部分。
  3. 如果在
    权限
    部分未列出您要为其设置权限的用户,请单击窗格右上角带圆圈的加号图标添加该用户。
  4. 选择用户或组,然后展开
    权限操作
    部分。
  5. 根据需要允许或拒绝权限。
管理
允许您管理与域组织相关的文件夹和访问控制方面的操作。
访问用户帐户
允许访问已授予权限的文件夹路径和子路径中指定的用户个人资料。
管理用户帐户
允许分配权限以及创建、编辑和删除用户帐户。
管理文件夹
允许您创建、编辑、移动和移除文件夹。
查看连接审计
允许访问连接日志。
查看操作审计
允许访问管理日志。
网络安全
允许您管理防火墙配置。
设备安装程序
允许您管理特定域中的设备。
交互式访问
允许您作为查看者和/或使用读写权限与远程设备交互。
查看桌面
只允许查看
远程桌面
,而不允许交互。
与桌面交互
允许与
远程桌面
完整交互。
网络访问 (VPN)
允许激活 VPN 和访问子网。可以通过应用防火墙策略来筛选子网访问。
直通 (串行 + USB)
允许使用串行直通功能(使用此选项需激活 VPN)。
读取远程文件
允许您通过
交互式访问
工具中的
资源管理器
部分从远程系统读取文件。
写入远程文件
允许您通过
交互式访问
工具中的
资源管理器
部分向远程系统写入文件。
聊天
允许通过
交互式访问
工具中的
远程桌面
部分使用聊天功能。
系统和进程
允许您访问远程进程查看器,还可以在需要时通过
交互式访问
工具中的
结束进程
按钮重启进程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal