创建组织和域

用户与其电子邮件地址相关联,并且可能链接到了
FactoryTalk® Hub™
中的多个组织。相反,每个组织在
FactoryTalk® Remote Access™
Manager 上都与自己的域相对应。
然后,可以在
FactoryTalk® Hub™
上创建一个组织,然后在
FactoryTalk® Remote Access™
Manager 上创建一个域,以便使用可用的服务。
提醒事项: 请参阅FactoryTalk Remote Access Manager 概述和相关实体,以了解有关组织和域的详细信息。
重要提示: 链接到创建的第一个组织的域附带 90 天免费试用权利。有关此主题的更多信息,请参阅 权利。
  1. 创建 MyRockwellAutomation 用户帐户后,通过选择屏幕左上角的图标 ,然后从下拉菜单中选择
    创建组织 (Create organization)
    ,来访问 FactorytalkHub.com 并创建组织。
    创建组织后,您将能够访问
    FactoryTalk® Hub™
    中显示的
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager 磁贴。
  2. 通过选择
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager 磁贴,系统将提示您创建一个域以使用
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager 服务。
  3. 在
    创建域 (Create domain)
    窗口中提供域名。
    提醒事项: 域名应是唯一的,一旦创建就不能更改。域的命名可以与其所属的组织不同。
  4. 成功创建域后,将显示一条确认消息。
  5. 每个域都包含一个根文件夹,其中包含域创建者用户(所有者)和三个用户组:
    • 管理员
    • 参与者
    • 所有者
  6. 然后,您可以邀请用户以
    管理员 (Admin)
    或
    参与者 (Contributor)
    的角色加入您的组织,前提是您是
    所有者 (Owner)
    用户。
    提醒事项: 若要了解如何邀请用户加入组织,请参阅 邀请用户加入组织。
  7. 用户加入组织后,在
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager 的右窗格中选择每个用户或组文件夹,并设置其
    权限操作 (Permission operations)
    。
    提醒事项: 有关如何在
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager 中使用按钮和图标进行用户配置的详细信息,请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager 概述和相关实体。
    提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 域用户权限。
    提醒事项: 子文件夹从其父文件夹继承权限,但您可以专门配置其设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal