OptixEdge™

OptixEdge™
是一种高级边缘网关,旨在连接到控制系统,收集和分析数据,以及将其发送到云端。这些数据也可以通过网络浏览器在本地访问,从而在数据管理和可访问性方面带来灵活性。
OptixEdge™
旨在提供强大的数据收集和远程访问解决方案,从而提高工业环境中的运营效率和安全性。
OptixEdge™
网关附带免费的
FactoryTalk Remote Access
Runtime Pro 权利。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 权利。
OptixEdge™
的主要功能包括:
  • 数据收集与分析:通过 Edge/HMI 应用程序收集、分析数据并将其推送到云端,所生成的数据可通过 Web 浏览器访问。
  • 远程协助:通过嵌入式数字 I/O 提供远程协助,以增强安全性。
  • 容器化应用程序:通过托管 Docker 容器来扩展嵌入式功能,从而实现高效的应用程序管理和部署。
  • 网络兼容性:可以访问 LAN 和 WAN,与 Rockwell Automation 和第三方控制器兼容,是各种工厂应用的理想选择。
  • 配置 Tools:包括用于 Runtime 配置的
    OptixEdge™
    向导应用程序,并允许自定义开发应用程序。
  • 网络功能:提供网络功能,例如 NAT、路由规则配置和 Internet 共享,同样适用于 Stratix 4300 Remote Access 路由器 。
提醒事项: 要了解有关设备 System Manager 的更多信息,请下载此用户手册:OptixEdge
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal