为 FactoryTalk Design Studio 启用 FactoryTalk Remote Access

可以通过创建和配置 FactoryTalk Remote Access
FTDS
用户来配置 FactoryTalk Remote Access 和 FactoryTalk Design Studio 之间的通信。
提醒事项: 要协同工作,您正在使用的 FactoryTalk Remote Access 和 FactoryTalk Design Studio 实例必须在 FactoryTalk Hub 中的同一组织内获得授权。FactoryTalk Design Studio 只能与同一 FactoryTalk Hub 组织中的 FactoryTalk Remote Access 实例进行通信。请参阅 FactoryTalk Remote Access 联机帮助中的“权利”部分
此任务要求您拥有为使用 FactoryTalk Remote Access 所分配的权利。
  1. 要在 FactoryTalk Remote Access 中启用 FTDS 用户以与 FactoryTalk Design Studio 配合使用,请执行以下操作:
  2. 在 FactoryTalk Hub 中打开 FactoryTalk Remote Access 应用程序。
  3. 在屏幕左侧,通过选择向下箭头展开
    设置
    。
  4. 选择
    域选项
    ,此时将显示
    选项
    屏幕。
  5. 选中
    启用 FactoryTalk Design Studio (Linx) 集成
    框,然后选择
    保存
    。
    选择此选项将创建一个标记为
    FTDS
    的 FactoryTalk Remote Access 用户,您将使用该用户设置权限。
  6. 选择屏幕左侧的
    资源管理器 > 域视图
    。
  7. 选择包含要通过 FactoryTalk Design Studio 连接的端点的设备或文件夹。您可以连接到单个端点,也可以为已放到组织文件夹中的所有端点设置权限。
    FactoryTalk Remote Access 端点设备可实现与控制器的安全连接。向 FTDS 用户授予端点访问权限可使 FactoryTalk Design Studio 通过该端点与本地控制器进行通信。要使用 FactoryTalk Design Studio 部署到本地控制器,该控制器必须与 FactoryTalk Remote Access 端点设备处于同一网络且可被访问。
    有关如何添加端点设备的详细信息,请参阅:FactoryTalk Remote Access 帮助中的
    FactoryTalk Remote Access Manager Tools
    。有关此步骤,请查看有关
    设备注册到域
    的帮助内容。
  8. 选择要为已启用的
    FTDS
    用户分配权限的端点。信息面板将在屏幕右侧打开。
  9. 选择
    权限
    旁边的箭头以展开权限列表。
  10. 选择
    权限
    旁边的加号以添加 FactoryTalk Design Studio 用户。
  11. 选择标记为
    FTDS
    的用户旁边的加号以添加用户,然后通过选择框右上角的 x 关闭
    添加权限
    对话框。
    FTDS
    用户现在将显示在权限列表中。
  12. 选择
    FTDS
    用户。
  13. 在
    权限操作
    下,选择箭头以展开
    交互式访问
    。
  14. 选中
    网络访问 (VPN)
    旁边的
    允许
    框。
    FTDS
    用户现在具有访问选定端点设备的权限。要向组织中所有端点设备授予
    FTDS
    用户权限,请突出显示文件夹结构中的顶层,然后重复此过程
FactoryTalk Design Studio 现在可以使用
FTDS
用户与连接到 FactoryTalk Remote Access 端点的设备进行通信。接下来,必须在 FactoryTalk Design Studio 中配置端点。转到将 FactoryTalk Design Studio 连接到 FactoryTalk Remote Access
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal