将 FactoryTalk Design Studio 连接到 FactoryTalk Remote Access

FactoryTalk Design Studio 使用名为
FTDS
的自定义 FactoryTalk Remote Access 用户通过 FactoryTalk Remote Access 端点与本地设备通信。要确认此用户的配置,请参阅为 FactoryTalk Design Studio 启用 FactoryTalk Remote Access。访问创建和部署中心需要工程师角色。要修改通信配置,需要 FactoryTalk Design Studio Core 权利。
要在 FactoryTalk Remote Access 配置完成后将 FactoryTalk Design Studio 连接到 FactoryTalk Remote Access:
  1. 将控制器添加到项目后(请参阅添加控制器),请转到
    部署中心
    以设置控制器的路径。
  2. 在路径字段中选择汉堡菜单 。此时将显示
    设置设备路径
    屏幕。
    此屏幕上的驱动程序列表是 FactoryTalk Hub 组织中的所有用户和所有 FactoryTalk Design Studio 项目通用的驱动程序列表。
  3. 选择插头图标 以配置新的驱动程序。此时将显示
    配置驱动程序
    屏幕。
  4. 显示的
    可用驱动程序类型
    应为
    FactoryTalk Remote Access (VPN)
    。选择
    新增
    。此时将显示
    更改 VPN 端点
    屏幕,其中显示分配了
    FTDS
    用户权限的 FactoryTalk Remote Access 端点。
  5. 选择要连接到的 FactoryTalk Remote Access 端点或设备。本地控制器必须与此端点建立网络连接才能对 FactoryTalk Design Studio 可见。
  6. 新 VPN 连接的默认发现方法是
    设备列表/范围
    。若要使用此方法,必须在此对话框的
    设备列表/范围
    字段中添加特定 IP 地址或 IP 地址范围。如果这些地址未知,或者您更喜欢自动发现,请将发现方法更改为
    Broadcast
    。广播搜索将找到连接到所选端点的所有可用控制器。
  7. 单击
    确定
    添加新端点。您将返回到
    配置驱动程序
    屏幕。
  8. 选择
    关闭
    。您的新端点现在将显示在
    设置设备路径
    列表中,并可用于组织内的所有项目。
  9. 右键单击端点,然后从显示的菜单中选择
    连接
    。这将与 FactoryTalk Remote Access VPN 端点建立活动连接,并会显示连接到该端点的所有可用控制器的列表。
  10. 连接后,展开列表查看可用的控制器。
  11. 高亮要设置其路径的控制器,然后选择
    确定
    以设置路径。现在,您可以从 FactoryTalk Design Studio 连接控制器并部署到控制器。
现在,FactoryTalk Design Studio 已配置为通过 FactoryTalk Remote Access 端点进行通信,并且您已设置本地控制器路径。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal