设备设置

设备设置
工具允许您在本地网络上发现和配置设备。
提醒事项: 在某些情况下,可能需要使用此工具才能将设备注册到域。此外,其行为可能因设备类型和固件版本而异。

Stratix 4300
®
具有 4.0.2 或更低版本的固件

  1. 访问 FactoryTalk Remote Access Manager,然后选择
    Tools
    设备设置
    。
  2. 在
    设备设置
    对话框窗口中,选择第一个选项:
    Stratix 4300 具有 4.0.2 或更低版本的固件
    。
    提醒事项: 可能会出现一个弹出消息,询问是否允许打开该工具。在确认之前,可以勾选
    始终允许
    ,以防止在此会话期间再次提示此消息。如果您使用其他计算机或其他浏览器,则将再次提示此消息。
  3. 在对话框窗口中,输入
    管理员
    用户的密码。
    提醒事项: 这些凭据与您用于访问设备系统管理器的凭据相同,管理员用户的默认密码是
    admin
    。请参阅设备的《用户手册》以了解有关系统管理器的更多信息。请参阅 https://literature.rockwellautomation.com/。
    将出现一个新的对话框窗口。它会显示本地网络中密码与指定密码匹配的路由器的 MAC 地址。
  4. 从列表中 选择路由器 MAC 地址,然后单击
    配置
    以设置 LAN IP 地址。随后即可访问设备系统管理器以设置其他参数。

Stratix 4300
®
具有高于 4.0.2 的固件版本

  1. 访问 FactoryTalk Remote Access Manager,然后选择
    Tools
    设备设置
    。
  2. 在
    设备设置
    对话框窗口中,选择第二个选项:
    Stratix 4300 具有高于 4.0.2 的固件版本
    。
    提醒事项: 可能会出现一个弹出消息,询问是否允许打开该工具。在确认之前,可以勾选
    始终允许
    ,以防止在此会话期间再次提示此消息。如果您使用其他计算机或其他浏览器,则将再次提示此消息。
  3. 此时将显示一个发现窗口。选择
    发现
    可列出本地网络上处于
    未配置
    状态(出厂默认设置)或已配置的所有设备。
    已发现的设备
    列表显示每个设备的
    型号
    、
    序列号
    、
    Eth2:WAN IP 地址
    、
    Eth1:LAN IP 地址
    和
    状态
    。
  4. 如果选择处于
    未配置
    状态的设备所在的行,则可以通过选择
    设备设置
    或设置 LAN 接口的 IP 地址来打开系统管理器,然后重新启动。
    如果选择处于
    已配置
    状态的设备所在的行,则可以通过选择
    设备设置
    来打开系统管理器。

OptixPanel
™
具有 4.0.4 或更高版本的固件

嵌入式边缘计算模块具有 4.0.4 或更高版本的固件

  1. 访问 FactoryTalk Remote Access Manager,然后选择
    Tools
    设备设置
    。
  2. 在
    设备设置
    对话框窗口中,选择第三个选项:
    OptixPanel 或嵌入式边缘计算模块具有 4.0.4 或更高版本的固件
    。
    提醒事项: 可能会出现一个弹出消息,询问是否允许打开该工具。在确认之前,可以勾选
    始终允许
    ,以防止在此会话期间再次提示此消息。如果您使用其他计算机或其他浏览器,则将再次提示此消息。
  3. 此时将显示一个发现窗口。选择
    发现
    可列出本地网络上处于
    未配置
    状态(出厂默认设置)或已配置的所有设备。
    已发现的设备
    列表显示每个设备的
    型号
    、
    序列号
    、
    Eth2:WAN IP 地址
    、
    Eth1:LAN IP 地址
    和
    状态
    。
  4. 如果选择处于
    未配置
    状态的设备所在的行,则可以通过选择
    设备设置
    或设置 LAN 接口的 IP 地址来打开系统管理器,然后重新启动。
    如果选择处于
    已配置
    状态的设备所在的行,则可以通过选择
    设备设置
    来打开系统管理器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal