权利

权利允许使用 FactoryTalk Remote Access 连接到 HMI 或 IPC,并确定该连接允许的操作。
主要有两种类型的权利可以使用 FactoryTalk Remote Access:
  • FactoryTalk Remote Access Runtime 权利:
    此 Runtime 权利可以是 Pro 或 Basic 权利,具有 90 天的初始试用期,此试用期附带两项 Pro 试用版权利。
  • FactoryTalk Remote Access 1/2/5/10/25/50 Concurrent Connection 权利:
    此域权利附带初始 90 天试用期,可以按 1/2/5/10/25/50 个并发连接的数量来购买。
组织中域和设备的权利显示在 FactoryTalk Remote Access Manager 的
权利
部分中。在此区域中,您可以查看已分配给设备的权利数量,以及您仍可使用的权利数量。
有关更多信息,请参阅下表:
FactoryTalk Remote Access Runtime Basic
Basic 权利允许执行文件传输、任务管理和最低 VPN 功能。
提醒事项: OptixPanel Compact 图形终端会在
域视图
右窗格的“权利”部分的“Basic 权利类型”旁边显示
升级
按钮。此按钮允许您通过仅购买尚未包含在 Basic 权利中的服务,将 Basic 权利升级到更高级的类型。
FactoryTalk Remote Access Runtime Pro
Pro 权利允许通过 VPN 访问计算机网络上的所有设备以及进行文件传输和任务管理。
FactoryTalk Remote Access Runtime Pro 试用版
FactoryTalk Remote Access Runtime Pro 权利允许充分利用 Pro 权利功能。
FactoryTalk Remote Access 1/2/5/10/25/50 Concurrent Connection
域权利通过 FactoryTalk Hub 获取,用于确定可同时建立的并发连接数。
提醒事项: 请参阅如何激活权利,以了解如何激活权利。

试用期和首次创建组织

在 FactoryTalk Hub 中创建第一个组织时,您的域将与 90 天免费试用权利相关联。在此期间,您将需要购买自激活日期起持续 365 天的权利。但是,如果您希望创建另一个组织,则必须已经拥有与您的第一个组织关联的权利。然后,您必须为任何其他组织购买权利。
除了为每个其他组织购买的权利外,90 天免费试用权利无论如何都将与您的域相关联。免费试用权利允许建立无限数量的并发连接。
  1. 在 FactorytalkHub.com 中访问您的组织。
    提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager 身份验证。
  2. 单击 FactoryTalk Remote Access 磁贴。如果您是首次访问 FactoryTalk Remote Access,将显示一条窗口消息,提示您为新的 FactoryTalk Remote Access 域命名。
  3. 您将被重定向到 FactoryTalk Remote Access Manager,并且权利试用期将开始。

权利到期

当权利到期时,与其相连的域也会到期。
  • FactoryTalk Remote Access Runtime 试用权利
    将在 90 天后到期,权利试用到期后没有宽限期。
    提醒事项: 每次登录服务时,都会显示通知消息,告知您试用期的剩余天数。试用期结束后,在获得订阅之前,您将无法使用该服务。
  • FactoryTalk Remote Access 1/2/5/10/25/50 Concurrent Connection 权利
    将在 365 天后到期,并且可在到期日期后的 7 天宽限期内激活,以允许通过 FactoryTalk Hub 续订权利。如果在宽限期内未续订权利,则用户仍可访问域,但无法在其中执行任何操作。
    选择
    设置
    域选项
    发送帐户信息的电子邮件通知
    条目,以允许每个管理员和所有者用户在宽限期内每天接收一封电子邮件,通知他们距离权利到期的任何剩余天数。
    提醒事项: 在
    FactoryTalk Remote Access 1/2/5/10/25/50 Concurrent Connection 权利
    到期前 60、30 和 10 天,系统会向所有管理员和所有者用户发送一封电子邮件,告知他们到期截止时间。
提醒事项: 如果注册到的域的试用权利已过期,则可以在同一设备注册到另一个域时将设备注册到域。

ASEM 6300 IPC

ASEM 6300 IPC 附带免费的 FactoryTalk Remote Access Runtime Basic 权利。
您可以从产品兼容性和下载中心下载 ASEM 6300 设备的 13.6 或更高的 Runtime 版本。FactoryTalk Remote Access Manager 会自动识别 ASEM 6300 硬件并为该设备分配免费的 Runtime Basic 权利,并将新分配的权利包含在设备权利下拉菜单中。用户可以根据需要购买 Runtime Pro 功能。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal