FactoryTalk Remote Access Manager 身份验证

按如下方式访问 FactoryTalk Remote Access Manager:
  1. 创建
    MyRockwellAutomation
    帐户后,登录 FactorytalkHub.com 网页,并通过输入 MyRockwellAutomation 帐户凭据进行身份验证。
    提醒事项: 请参阅创建组织和域,了解如何创建 MyRockwellAutomation 帐户。
  2. 选择 FactoryTalk Remote Access 磁贴,需要再次进行身份验证。
  3. 在身份验证窗口中,输入在注册
    MyRockwellAutomation
    帐户期间发送到与此双因素身份验证关联的移动电话的代码,然后访问应用程序。
    提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅双因素身份验证。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal