Runtime 注册

FactoryTalk Remote Access
Runtime for IPC 必须注册到域。此注册允许它们的管理并启用远程连接。可以通过在
FactoryTalk Remote Access Manager
UBIQUITY Manager
中选择
交互式访问
或
VPN
选项来建立远程连接。
域注册过程可能因操作系统而异。
在远程设备上安装并运行 Runtime 后,请按以下步骤进行连接:

Windows Runtime 注册

  1. 单击 Windows Runtime 图标。“Windows Runtime”窗格将显示
    网络连接
    部分。
    提醒事项: 请参阅 Windows Runtime 安装和配置,了解如何启动 Runtime。
  2. 单击
    连接
    并等待建立连接。
  3. 如果远程设备尚未注册到任何域,则 Windows Runtime 将显示一个 ID,其中包含用于将设备注册到域的密码。
  4. 要注册远程设备的 Runtime,请使用具有管理权限的用户帐户登录
    FactoryTalk Remote Access Manager
    。
  5. 访问
    资源管理器
    域视图
    部分,打开要在其中存储远程设备的文件夹,然后单击
    添加资源
    (
    带圆圈的加号
    )按钮,然后选择
    添加设备
    。
  6. 选择
    远程添加设备
    ,然后输入在“Windows Runtime”窗格上选择
    连接
    时获取的远程设备 ID 和密码(请参阅步骤 3)。
  7. 选择
    保存
    。新注册的设备在先前选择的文件夹中命名为
    <无名称>
    ,必须对其进行重命名。
  8. 重命名设备。

Ubuntu 22 Runtime 注册

  1. 当 Runtime 正在运行时,通过输入以下命令连接到
    FactoryTalk Remote Access
    网络基础架构:
    cd /opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Remote_Access/Runtime/bin FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli --connect
  2. 如果 Runtime 需要加入组织/域,则在 Runtime 连接到
    FactoryTalk Remote Access
    网络基础架构后,运行以下命令:
    FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli --getAnonymousID
  3. 将显示用于加入组织/域的 ID 和密码。
  4. 访问
    FactoryTalk Remote Access Manager
    和
    资源管理器
    域视图
    部分,打开要在其中存储远程设备的文件夹,单击
    添加资源
    (
    带圆圈的加号
    )按钮,然后选择
    添加设备
    。
  5. 选择
    远程添加设备
    ,然后输入按照步骤 2 中描述的步骤获取远程设备 ID 和密码。
  6. 选择
    保存
    。新注册的设备在先前选择的文件夹中命名为
    <无名称>
    ,必须对其进行重命名。
  7. 重命名设备。

硬件标识

首次连接到网络时,Runtime 会将其标识存储在设备磁盘上名为
auth.bin
的文件中。该文件的位置取决于所使用的系统,如下表所示。
适用于第三方设备的 Runtime
系统
路径
Windows 10
C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Identity
Linux Ubuntu 22
/opt/FactoryTalk_Remote_Access/Identity/
提醒事项:
无法通过复制
auth.bin
文件将标识文件从一台设备传输到另一台设备。但是,您可以创建文件的备份,并在卸载并重新安装操作系统或 Runtime 后还原它。
唯一无法还原标识文件的情况是磁盘被更换时。在这种情况下,该设备将被识别为另一台机器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal