创建组织和域

用户与其电子邮件地址相关联,并且可能链接到了 FactoryTalk Hub 中的多个组织。相反,每个组织在 FactoryTalk Remote Access Manager 上都与自己的域相对应。
在 FactoryTalk Hub 上创建任何组织之前,必须在 MyRockwellAutomation 网站上注册电子邮件。
然后,可以在 FactoryTalk Hub 上创建一个组织,然后在 FactoryTalk Remote Access Manager 上创建一个域,以便使用可用的服务。
提醒事项: 请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager 概述和相关实体 以了解有关组织和域的详细信息。
重要提示: 链接到创建的第一个组织的域附带 90 天免费试用权利。有关此主题的更多信息,请参阅权利。
  1. 通过在 MyRockwellAutomation 网站上注册电子邮件来创建 RA 帐户:https://idp.rockwellautomation.com
  2. 创建用户帐户后,即可访问 FactorytalkHub.com。
  3. 通过选择屏幕左上角的图标 ,然后从下拉菜单中选择
    创建组织
    ,来访问 FactorytalkHub.com 并创建组织。创建组织后,您将能够访问 FactoryTalk Hub 中显示的 FactoryTalk Remote Access Manager 磁贴。
  4. 通过选择 FactoryTalk Remote Access Manager 磁贴,系统将提示您创建一个域以使用 FactoryTalk Remote Access Manager 服务。
  5. 在
    创建域
    窗口中提供域名。
    提醒事项: 域名应是唯一的,一旦创建就不能更改。域的命名可以与其所属的组织不同。
  6. 成功创建域后,将显示一条确认消息。
  7. 每个域都包含一个根文件夹,其中包含域创建者用户(所有者)和三个用户组:
    • 管理员
    • 参与者
    • 所有者
  8. 然后,您可以邀请用户以
    管理员
    或
    参与者
    的角色加入您的组织,前提是您是
    所有者
    用户。
    提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 邀请用户加入组织。
  9. 用户加入组织后,在 FactoryTalk Remote Access Manager 的右窗格中选择每个用户或组文件夹,并设置其
    权限操作
    。
    提醒事项: 有关如何在 FactoryTalk Remote Access Manager 中使用按钮和图标进行用户配置的详细信息,请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager 概述和相关实体。
    提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 域用户权限。
    提醒事项: 子文件夹从其父文件夹继承权限,但您可以专门配置其设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal