邀请用户加入组织

组织可为用户提供与资源交互的空间。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 组织、域和域子文件夹。
创建组织后,可以邀请用户加入您的组织:
  1. 在 FactorytalkHub.com 中,选择左上角的 菜单,然后选择
    邀请用户
    。您将被重定向到
    邀请用户
    页面。
  2. 展开
    资源
    下拉菜单,然后选择
    服务:FactoryTalk Remote Access
    。
  3. 展开
    角色
    下拉菜单,然后选择
    管理员
    角色。
  4. 在文本框中,键入组织中将成为 FactoryTalk Remote Access 域管理员的人员的电子邮件地址。
    提醒事项: 使用分号分隔电子邮件地址列表中的条目。
  5. 展开
    角色
    下拉菜单,然后选择
    参与者
    。
  6. 在文本框中,键入组织中将成为 FactoryTalk Remote Access 域参与者的人员的电子邮件地址。
  7. 选择
    发送邀请
    以向指定的用户帐户发送电子邮件邀请。

接受邀请

组织所有者可以通过电子邮件发送邀请,邀请用户加入现有组织。收件人的电子邮件地址必须与 MyRockwellAutomation 用户帐户关联。
提醒事项: 如果您没有 MyRockwellAutomation Account 帐户,可以在尝试加入组织之前或在加入过程中进行设置。有关此主题的更多信息,请参阅 创建组织和域。
邀请电子邮件包括:
  • 邀请您加入组织的域所有者的姓名。
  • 您要加入的组织的名称。
要接受邀请,请执行以下操作:
  1. 单击电子邮件中的
    立即加入
    按钮可连接到 FactoryTalk Hub 并登录。
  2. 此时将显示
    已成功接受邀请
    消息。
  3. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal