启动
FactoryTalk® Remote Access™

提醒事项: 如果您对自己的隐私信息有疑问或希望行使您的数据权利,包括访问、更正或删除个人信息,请联系技术支持团队。技术支持团队经过培训,可以根据适用的隐私法规为所有与数据相关的查询提供帮助。
  1. 要启动
    FactoryTalk® Remote Access™
    ,必须先访问
    FactoryTalk® Hub™
    。在访问
    FactoryTalk® Hub™
    之前,必须创建 MyRockwellAutomation 帐户。
  2. 获得 MyRockwellAutomation 帐户后,登录到 FactoryTalk Hub。
  3. 要使用
    FactoryTalk® Remote Access™
    ,您必须是某个
    FactoryTalk® Hub™
    组织的成员。请参阅创建组织和域。
    小贴士: 公司通常与公司用户可以加入的组织相关联。为公司激活的所有权利都会分配给该组织。
  4. 通过单击相关磁贴访问
    FactoryTalk® Remote Access™
    。
    小贴士: 如果您拥有 MyRockwellAutomation 帐户并且属于某个组织,则可以通过在浏览栏中输入
    ftra.cloud.rockwellautomation.com/oauth
    直接启动
    FactoryTalk® Remote Access™
    。
    请登录,如果您属于多个组织,请单击右上角用户图标旁边的向下箭头选择其中一个组织。
    提醒事项:
    FactoryTalk® Remote Access™
    管理器的非活动超时设置为 30 分钟。在这段时间之后,除非建立 VPN 连接,例如通过
    交互式访问 (仅限 Web)
    或通过
    交互式访问(Tools)
    启用 VPN 连接,否则您将自动注销。在这种情况下,您不会被注销。
  5. (可选)要设置您的语言,请参阅 语言设置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal