架构大小调整示例

Runtime 权利基于您的应用程序所需的功能令牌数。本节中给出的示例是典型应用程序,您自己的体系结构可能与显示的不同。
包大小:
  • XS - 超小;最多 5 个令牌
  • S - 小;最多 8 个令牌
  • M - 中;最多 11 个令牌
  • L - 大;最多 15 个令牌
  • XL - 超大;最多 21 个令牌
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal