Station Runtime (M)

此 M 示例展示了使用 HMI 和两个 Web 客户端的系统架构。
M 系统架构
系统图形示例。
此示例架构包含以下组件:
  • 具有典型 HMI 功能的单个 HMI 站和三个 Web 客户端
  • 与多个
    Rockwell Automation®
    控制器和多个第三方控制器通信
  • 将数据记录到内部数据库
  • 需要事件记录、报警、配方和基本的 PDF 报告
下图显示了包含这些应用程序组件的令牌包的 Runtime 大小调整示例。
带有 HMI 和两个 Web 客户端的 M
L 系统中软件包的 Runtime 大小调整示例。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal