Station Runtime (XS)

此 XS 示例展示了使用嵌入式边缘计算模块的系统架构。
XS 系统架构
XS 系统图形示例。
此示例架构包含以下组件:
  • 无 HMI 画面
  • 与
    Rockwell Automation®
    控制器通信
  • 用作 OPC UA 服务器
  • 将数据记录到内部数据库
  • 一个 Web 客户端
下图显示了包含这些应用程序组件的令牌包的 Runtime 大小调整示例。
带有嵌入式边缘计算模块的 XS
XS 系统中软件包的 Runtime 大小调整示例。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal