前言

Rockwell Automation®
的
FactoryTalk® Optix™
可视化平台是一款开放的、可扩展的、并可选用基于云的方式的编辑软件,能够帮助您为系统设计应用程序并将其部署到多个设备。本出版物概述了系统、应用程序示例和订购指南,以帮助您准确选择所需产品。它还提供了指导您完成创建和部署应用程序的基础知识。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal