系统

查看可视化项目的系统功能、系统要求和应用程序说明。
FactoryTalk® Optix™
是一个可视化平台,通过现代化技术、创新设计和模块化部署加快价值交付。
FactoryTalk Optix
提供新级别的协作、可扩展性和互操作性,以实现您的 HMI 愿景。支持云的工作流借助内置的更改跟踪和版本控制,允许在任何时间、任何地点进行协作。
与
FactoryTalk Remote Access
的集成可以保证从任何位置和从可选的
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
安全地执行安装、故障排除和更新。使用面向对象的强大原则和新型响应式对象来定义
FactoryTalk Optix 应用程序
,而无需指定显示大小。
FactoryTalk Optix
使用集成的 C# API 在设计和运行时提供出色的 OPC UA 支持和可扩展性。使用内置的仿真器,或者部署自己的
FactoryTalk Optix 应用程序
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal