此版本中的已知异常

该列表列出了
FactoryTalk® Optix™
版本 1.8.x 中的已知异常。
使用圆括号中的标识信息,可在未来的发行版本中跟踪异常,或者就相关问题获取客户支持的帮助信息时作为参考。

更改安全策略后,敏感信息加密模式仍不可用 [5896834]

在重新安装期间更改“自定义安全策略”选项后,敏感信息加密模式仍不可用。例如,如果您在初始安装期间清除该选项,然后在重新安装期间选择该选项,则 Studio 会使加密模式保持不可用。请通过编辑 Windows 注册表更改加密模式。
此异常首次出现在版本 1.7.5 中。

控制器联机编辑后,
FactoryTalk Optix
运行时出现临时红色线框 [5819194]

在控制器程序中接受联机编辑后,
FactoryTalk Optix
运行时对象会暂时显示红色线框。例如,在编辑并接受控制器代码中的更改后,运行时会在短时间内无响应。要缓解此问题,请监测运行时行为,并仅在非关键操作时间应用编辑。
此异常首次出现在版本 1.7.4 中。

整数标签绑定会隐藏动态控制器标签链接 [5822549]

将整数标签绑定到布尔控件属性会隐藏当前画面上控制器标签的动态链接。例如,当大于 1 的整数值绑定到按钮的“已启用”属性时,标记和文本显示绑定不会正确更新。请将布尔标签或表达式绑定到布尔控件属性。
此异常首次出现在版本 1.7.1 中。

Micro800 字符串标签中的重音拉丁字符不会显示在 Optix 面板上 [5895504]

Optix 面板不显示 Micro800 字符串标签中的某些重音拉丁字符。例如,字符 ç 在仿真器中显示正常,但在面板上显示为空白。在 Optix 面板中,请在 Micro800 字符串标签中使用 ASCII 字符。
此异常首次出现在版本 1.8.0 中。

联机标签重新导入在串行连接上不显示 Micro800 标签 [5894323]

刷新串行连接后,联机标签重新导入不显示 Micro800 标签。例如,初始导入会显示标签,但选择“刷新”会清除标签列表。再次导入标签之前,请关闭并重新打开设计器。
此异常首次出现在版本 1.8.0 中。

Web UI 文件上传不会指示无效的文件类型 [5888272]

Web UI 在上传的文件类型无效时不会发出提示。例如,浏览器控制台会记录无效的文件类型,但运行时不会显示消息。请检查浏览器控制台,以识别无效的文件类型。
此异常首次出现在版本 1.8.0 中。

PowerFlex®
755 通信中断且没有错误指示 [5873169]

PowerFlex
755 标签可能会停止刷新,而不会出现通信错误。例如,标签写入会更新本地显示,但不会更新驱动器。请重新启动终端以恢复通信。
此异常首次出现在版本 1.8.0 中。

High Availability
运行时内存限额对于大型项目可能不足 [5901594]

如果运行时容器没有足够的已分配内存,则部署到
FactoryTalk Optix
High Availability
集群的大型项目可能无法启动,即使
FactoryTalk Optix
Studio 报告部署成功也是如此。运行时可能会反复重新启动并保持不可用状态,并且 Web 客户端始终不可访问。
要解决此问题,请按照《
FactoryTalk Optix
安装指南》中的“
High Availability
集群故障排除”部分中的说明增加分配的内存。
此异常首次出现在版本 1.8.0 中。

PowerFlex
755 标签在画面切换期间停止更新 [5872857]

PowerFlex
755 标签在画面切换期间停止更新,并导致测量超时。例如,当四个 EOI 连接到同一驱动器时,在写入标签的 EOI 上,标签会停止更新。请减少连接到同一驱动器的 EOI 数量,以减少超时。
此异常首次出现在版本 1.8.0 中。

升级后 NetSolution 编译失败 [5827512]

升级后,当 NetLogics 包含 FactoryTalk Optix.EdgeBrokerAddon 声明时,NetSolution 编译失败。例如,当项目引用了应用程序未使用的智能对象时,编译会失败。请从 NetLogics 中移除 FactoryTalk Optix.EdgeBrokerAddon 声明,以编译 NetSolution。
此异常首次出现在版本 1.8.0 中。

变频器重新连接后,
PowerFlex
InfoID 标签仍处于故障状态 [5747728]

驱动器连接恢复后,cip.nameModel.InfoID 标签仍处于故障状态。例如,该标签显示红色 X,而其他
PowerFlex
标签显示正常。请重新启动或重新部署应用程序以恢复标签状态。
此异常首次出现在版本 1.8.0 中。

PowerFlex
变频器健康状态在变频器状态发生变化后可能不会更新 [5639284]

当 RA 设备工作站最大轮询速率设置为 2 秒时,在变频器状态发生变化后,
FactoryTalk Optix
运行时的
PowerFlex
变频器健康状态标签可能不会更新。例如,在变频器进入故障状态后,标签可能仍显示
健康
。要刷新健康状态,请将最大轮询速率设置为 5 秒或 10 秒,或者重新启动运行时。
此异常首次出现在版本 1.8.0 中。

MQTT QoS 1 和 QoS 2 在高事件负载下会延迟传输 [5794058]

采用 QoS 1 或 QoS 2 的 MQTT 传输在高事件负载下可能会出现延迟。例如,1,000 个变化变量和 10 个事件可能会使独立代理和客户端系统之间的传输延迟约 10 秒。在传输要求允许的情况下,请对大容量遥测使用 QoS 0。
此异常首次出现在版本 1.8.0 中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal