系统要求
使用以下系统要求来确定您的计算机是否可以运行
FactoryTalk® Optix™
和 FactoryTalk Optix 应用程序
。FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器的硬件要求
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
的硬件要求为达到
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
的最佳性能,计算机至少应满足以下硬件要求:- Intel Core i5 标准功率处理器 (i5-8xxx)
- 8 GB RAM 内存
- 20 GB 可用硬盘空间
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器的软件要求
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
的软件要求- 支持的 Windows 10 (x64)、Windows 11 (x64)、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 或 Windows Server 2025 操作系统
- 用于开发自定义 C# NetLogic 代码的外部代码编辑器提醒事项:Rockwell Automation推荐使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器的软件要求
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
的软件要求- 支持FactoryTalk® Hub™的 Web 浏览器。支持的浏览器包括Google Chrome™和Microsoft Edge®等现代浏览器。Internet Explorer®等较旧的浏览器可能无法按预期工作。
FactoryTalk Optix 应用程序的硬件要求
FactoryTalk Optix 应用程序
的硬件要求FactoryTalk Optix 应用程序
的硬件要求可能会因应用程序以及运行应用程序的设备类型而异。FactoryTalk Optix 应用程序的软件要求
FactoryTalk Optix 应用程序
的软件要求- 支持的 Windows 10 (x64)、Windows 11 (x64)、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025 或 Ubuntu 22 (x64) 操作系统
- 包含 OptixPanels 和嵌入式边缘计算且运行 Yocto (ARM64) 的已关闭 Rockwell Automation 设备支持FactoryTalk Optix 应用程序。
提醒事项:
FactoryTalk Optix 和 FactoryTalk Optix 应用程序可以在 VMware®(15 或更高版本)等虚拟机管理程序中运行。出于兼容性考虑,默认情况下使用软件渲染。
High Availability 系统要求
要求 | 详细信息 |
|---|---|
集群布局 | 正好三个 Ubuntu 集群节点,每个节点位于单独的物理机上。 |
Windows 管理工作站要求 | High Availability Manager 需要工作站。 |
网络 | 所有三个集群节点 IP 地址和虚拟 IP (Virtual IP, VIP) 都必须位于同一本地网络,连接到同一物理开关或 VLAN,并且它们之间不能有路由器,因为自动故障转移功能无法跨路由器工作。请为 VIP 预留一个额外的可用 IP 地址。 |
时间同步 | 所有集群节点都必须使用相同的已获批 NTP 源,并在配置之前启用时间同步。节点时钟之间的差异不得超过 1 秒。如果任何节点不同步或相差 5 秒或更长时间,则不要继续。10 秒是仅供实验室使用的绝对最大值。 |
关键依赖项 | 从 Windows 管理工作站到所有三个集群节点的 SSH 连接、每个节点上的静态 IP 配置、集群与项目之间匹配的端口配置,以及安装期间设置的管理员密码。 |
每个集群节点都必须满足以下要求。
要求 | 详细信息 |
|---|---|
操作系统 | Ubuntu 22(64 位) |
RAM | 每个节点至少 8 GB,建议每个节点 16 GB |
磁盘空间 | 每个节点至少 50 GB(用于操作系统、K3s、应用程序数据和审计日志) |
小贴士:
如果不确定网络是否满足此要求,请在开始之前与网络管理员核实。
FactoryTalk Optix Studio 和 FactoryTalk Optix 应用程序支持的操作系统版本
FactoryTalk Optix Studio
和 FactoryTalk Optix 应用程序
支持的操作系统版本根据标准 Rockwell Automation 软件策略,以下版本的 Microsoft Windows 操作系统支持并推荐用于 FactoryTalk Optix Studio 和 FactoryTalk Optix 应用程序:
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 位 (v1809)
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64 位 (21H2)
- Windows 10 Enterprise IOT 2019 LTSC 64 位 (v1809)
- Windows 10 Enterprise IOT 2021 LTSC 64 位 (21H2)
- Windows 11 Enterprise(推荐操作系统、CIS 基准)
- Windows 11 Professional(推荐操作系统)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC 64 位 (24H2)
- Windows 11 Enterprise IOT 2024 LTSC 64 位 (24H2)
- Windows Server 2025 Standard(推荐操作系统)
- Windows Server 2025 Datacenter(推荐操作系统)
- Windows Server 2022 Standard(推荐操作系统)
- Windows Server 2022 Datacenter(推荐操作系统)
提供反馈