是否有任何 Visual Studio Code 扩展可在 FactoryTalk Optix 中使用 NetLogic?

FactoryTalk®Optix
允许通过 IntelliSense 扩展某些内置对象的功能、属性和事件:IntelliSense 是一种由 C# 代码补全辅助工具组成的 NetLogic 工具,可通过编辑器(例如 Visual Studio 或 Visual Studio Code)获得。
安装和配置 Visual Studio 或设备上的 安装和配置 Visual Studio Code
重要提示: 虽然可以使用 Notepad++ 脱机编辑对象文件,但 IntelliSense 附件只有在 Visual Studio 或 Visual Studio Code 编辑器上才能正常运行。
  1. 如果使用的版本是
    FactoryTalk®Optix
    1.4.0 或更高版本,请在设备上安装 .NET SDK 以启用 IntelliSense NetLogic 安装和实现。
    • 在设计设备上,根据设备架构安装
      .NET SDK 8.0
    • 在部署应用程序的设备上,根据设备版本安装
      .NET Runtime (Windows)
    小贴士: 有关如何安装 .NET SDK 的说明,请参阅联机文档。
  2. 要编辑对象,请在
    FactoryTalk®Optix Studio
    中选择屏幕顶部的
    此时将打开对话框窗口。
  3. 选择
    首选代码编辑器
    :Visual Studio 或 Visual Studio Code。
  4. 项目视图
    面板中,浏览到
    MainWindow
    并添加
    标记
    将创建
    标记1
  5. 标记1
    重命名为
    MyLabel
  6. 选择
    新建
    运行时 NetLogic
    新建
    设计时 NetLogic
    添加运行时或设计时 NetLogic,具体取决于您希望使用 NetLogic 的时间:运行时还是设计时。
    将在项目下的
    项目视图
    面板中创建 NetLogic 对象(例如,名为
    RuntimeNetLogic1
    的 NetLogic)。
  7. 双击
    运行时Netlogic1
    NetLogic。
    将在代码编辑器中打开 NetLogic。
  8. 在 Visual Studio 或 Visual Studio Code 中的
    Insert code to be executed when the user-defined logic is started
    下输入
    Label myLabel = Owner.Get<Label>("MyLabel");
  9. Enter
    添加新行并开始键入
    myLabel.
    IntelliSense 将打开下拉菜单提示
    myLabel.
    可用的方法、属性和事件。
  10. 选择要添加到
    标记
    自定义的方法、属性或事件,以及相关语法、数据类型或参数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal