安装和配置 Visual Studio

有关如何安装 Visual Studio Code 的说明,请参阅联机文档。
  1. 在 Visual Studio 安装程序中,选择
    修改
    。
  2. 选中
    .NET 桌面开发
    复选框以启用 IntelliSense。
要与文件传输协议 (File Transfer Protocol, FTP) 或其他设备(例如条形码阅读器)进行通信,可能必须安装其他软件包。通过在安装过程中选择
.NET 桌面开发
磁贴来预安装软件包管理器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal