安装和配置 Visual Studio Code

在 Visual Studio Code 安装过程中,选择其他组件来支持多种编程语言,以启用 IntelliSense 实现。
有关如何安装 Visual Studio Code 的说明,请参阅联机文档。
  1. 安装 Visual Studio Code 后,浏览到“扩展”目录并添加
    C#
    编程语言支持。
    小贴士: 有关如何添加编程语言支持的说明,请参阅 Visual Studio Code 联机文档。
  2. (可选)添加 C# Snippets 插件,该插件提供了一些快速工具来加快代码编写速度。
  3. 要与文件传输协议 (File Transfer Protocol, FTP) 或其他设备(例如条形码阅读器)进行通信,可能必须安装其他软件包和软件包管理器,例如 NuGet 软件包管理器 GUI。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal