安装 FactoryTalk Optix 运行时工具

安装运行时工具之前,使用“运行时大小调整”计算器确定所需 FactoryTalk Optix 运行时工具包的大小。
每个运行时工具包的大小取决于您希望在应用程序中使用的功能。可以在联机或脱机设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime。
可以启动 FactoryTalk Optix 运行时工具,并在没有任何权利的情况下使用两小时。使用时间达到两小时之后,您需要购买权利并将其分配给您的组织。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal