在 Windows 设备上对权利进行主机转换

如果必须更换运行时设备,请对运行时权利执行主机转换到其他设备。
  1. 在运行时设备上,导航到安装运行时工具所在的
    C:\Program Files\Rockwell Automation\EntitlementManager
  2. 双击
    EntitlementManager.exe
    文件。
  3. 权利管理器
    已安装权利
    下,选择要进行主机转换的权利。
  4. 选择
    主机转换
    小贴士: 要查看权利的详细信息,请选择
    详细信息
  5. 此时不再为运行时设备激活权利,可以将其分配给其他设备。
    提醒事项: 如果设备由于任何原因而无法工作,您将无法通过权利管理器执行主机转换过程。或者,您也可以联系技术支持团队,请求对权利密钥进行主机转换。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal