FactoryTalk Optix Studio Pro 安装概述

要使用 FactoryTalk Optix Studio Pro,必须:
  • 在计算机上下载并安装 FactoryTalk Optix Studio。
  • 购买 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利。
  • 为组织分配 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利。
  • 为用户激活 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利。然后,用户可从联机计算机、脱机计算机或其他组织使用 FactoryTalk Optix Studio Pro。
    小贴士:
    FactoryTalk Optix Studio Pro 权利与特定用户关联,该用户可以是多个组织的成员。
    用户可在从一个组织切换到另一个组织时继续使用其 Pro 权利。也就是说,用户所属的每个组织不需要单独具备权利。
  • 下载和安装运行时工具。
  • 购买和分配运行时工具权利。
提醒事项: 可以对 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利和运行时工具权利进行主机转换。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal