启动 FactoryTalk Optix Studio Pro
分配权利后,可通过桌面或 Web 浏览器启动 FactoryTalk Optix Studio Pro,同时通过任一方式启用 Pro 功能。
提醒事项:
在未分配任何权利的情况下,FactoryTalk Optix Studio 的行为与 FactoryTalk Optix Studio Standard 相同。
提醒事项:
如果您已分配权利或被授予 90 天试用期,则可以使用 FactoryTalk Optix Studio Pro。
- 从桌面启动 FactoryTalk Optix Studio Pro:重要提示: 尽管桌面上的应用程序图标保持不变,但 Pro 功能将在用户登录和权利分配有效后显示。
- 在 Windows 的开始菜单中,开始键入FactoryTalk Optix Studio,或双击桌面上的 FactoryTalk Optix Studio 图标。
- 应用程序打开后,如果您未登录,请从顶部栏中选择登录,然后使用 MyRockwell 帐户凭据登录。
- 如果在使用 FactoryTalk Optix Studio 时对权利进行了任何更改,请重新启动该应用程序。
- 从 Web 浏览器启动 FactoryTalk Optix Studio Pro:
- 访问 FactorytalkHub.com,然后选择FactoryTalk Optix磁贴。
- 根据需要进行身份验证。请参见对 FactoryTalk Hub 帐户进行身份验证。
- 在 FactoryTalk Optix 登录页面上,选择在浏览器中打开。小贴士:如果您没有 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利,则会打开一个显示需要权利的对话框。完成名称、电子邮件和说明,然后选择提交。当试用权利请求获得批准后,您将收到一封电子邮件。可能 24 小时后才能完成批准。在 FactoryTalk Optix Pro 权利获得批准之前,您可以下载并安装 FactoryTalk Optix Standard 的桌面版本。当权利可用时,重复上述步骤。
- 选择继续可启动 FactoryTalk Optix Studio。小贴士:选择取消可使 FactoryTalk Optix 登录页面保持打开状态。要从上一个会话自动打开 FactoryTalk Optix Pro,请在登录页面右上角选择包含首字母缩写的头像,在设置中选择自动打开上次使用的工作区,然后选择保存。提醒事项: 通过浏览器启动 FactoryTalk Optix Studio Pro 后,它将在下次打开 FactoryTalk Optix 登录页面时自动启动。
提供反馈