IntelliSense 的可选工具
FactoryTalk® Optix™
允许通过 IntelliSense 扩展某些内置对象的功能、属性和事件:IntelliSense 是一种由 C# 代码补全辅助工具组成的 NetLogic 工具,可通过编辑器(例如 Visual Studio 或 Visual Studio Code)获得。安装和配置 Visual Studio 或设备上的 安装和配置 Visual Studio Code。
重要提示:
虽然可以使用 Notepad++ 脱机编辑对象文件,但 IntelliSense 附件只有在 Visual Studio 或 Visual Studio Code 编辑器上才能正常运行。
- 如果使用的版本是FactoryTalk® Optix™1.4.0 或更高版本,请在设备上安装 .NET SDK 以启用 IntelliSense NetLogic 安装和实现。
- 在设计设备上,根据设备架构安装.NET SDK 8.0。
- 在部署应用程序的设备上,根据设备版本安装.NET Runtime (Windows)。
小贴士: 有关如何安装 .NET SDK 的说明,请参阅联机文档。 - 要编辑对象,请在FactoryTalk® Optix Studio™中选择屏幕顶部的。
FactoryTalk Optix Studio 选项此时将打开对话框窗口。 - 选择首选代码编辑器:Visual Studio 或 Visual Studio Code。
- 在项目视图面板中,浏览到MainWindow并添加标记。将创建标记1。
- 将标记1重命名为MyLabel。
- 选择 或 添加运行时或设计时 NetLogic,具体取决于您希望使用 NetLogic 的时间:运行时还是设计时。将在项目下的项目视图面板中创建 NetLogic 对象(例如,名为RuntimeNetLogic1的 NetLogic)。
- 双击运行时Netlogic1NetLogic。将在代码编辑器中打开 NetLogic。
- 在 Visual Studio 或 Visual Studio Code 中的Insert code to be executed when the user-defined logic is started下输入Label myLabel = Owner.Get<Label>("MyLabel");。
- 按Enter添加新行并开始键入myLabel.。IntelliSense 将打开下拉菜单提示myLabel.可用的方法、属性和事件。
- 选择要添加到标记自定义的方法、属性或事件,以及相关语法、数据类型或参数。
提供反馈