FactoryTalk Optix Studio
从 FactoryTalk Optix 登录页面下载并安装
FactoryTalk® Optix Studio™
。然后,无需购买权利即可开始使用。- 选中FactoryTalk Optix Studio旁边的复选框,然后在右上角选择顶部的第一个
立即下载实例。 - 滚动阅读 EULA 并选择接受并下载。在下载管理器中可以看到下载进度。
- 下载完成后,双击.exe文件以运行安装。
- 在设置对话框窗口中,选择自定义。
- 在自定义对话框窗口中,选择下一步。
- (可选)为确保在组织内创建的所有FactoryTalk® Optix Studio™项目都符合定义的安全策略,管理员可以选择使用安全策略对话框配置和实施这些策略。要激活此功能,请选中自定义安全策略复选框。
- 在强制加密模式旁边,选择以下选项之一:
- 远程密钥存储(默认选项):将项目敏感信息保存在远程密钥存储中。
- 用户提供的密码。使用密码加密项目敏感信息。
- 无。不对项目敏感信息进行加密。
- 选择安装。
- 选择我接受协议并完成设置以安装FactoryTalk® Optix Studio™。
FactoryTalk® Optix Studio™
安装完成,随时可以开始使用。
提醒事项:
在每次安装、卸载或修改期间,安装程序都会在以下位置生成一个日志文件:
C:/Program Files (x86)/Common Files/Rockwell/Install Logs
。这些日志不会自动删除,因此您可以手动移除它们以释放存储空间。提供反馈