访问基于浏览器的 FactoryTalk Optix Studio Pro

如果您拥有 Pro 权利,则可以启动基于浏览器的
FactoryTalk® Optix Studio™
Pro。有关此主题的更多信息,请参见购买 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利。
  1. 要访问任何基于 Web 的
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro 版本,请通过 MFA 进行身份验证。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal