在联机设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime

通过 Runtime 联机设备上的许可证管理器激活 Runtime 权利。
  1. 使用 Windows 的“开始”菜单或桌面图标打开许可证管理器。
  2. 选择
    联机
    ,以在运行时设备上激活新权利。
  3. 选择
    激活此设备的权利
    ,然后选择
    下一步
    权利密钥是为组织分配权利时使用的 FactoryTalk Optix 所创建的 25 个字符的密钥。
  4. 访问 FactoryTalk Optix 登录页面。
  5. 根据需要进行身份验证。
  6. 选择
    权利
    以查看和复制权利密钥。
  7. 输入权利密钥,然后选择
    激活
  8. 当权利成功激活后,选择
    确定
  9. 再次选择
    权利
    ,然后选择
    组织权利
    以显示已分配的权利。
提醒事项: 将 FactoryTalk Optix 应用程序部署到运行时设备时,所有必需的运行时文件均随应用程序一起自动部署。
组织权利
页面显示以下有关权利的信息:
  • 权利密钥
  • 用户
  • 合同编号
  • 目录编号
  • 权利
  • 购买日期
  • 到期日期
  • 激活日期
提醒事项:
购买日期
对应于 FactoryTalk Hub 中
权利
部分的
生效日期
列。这是权利在 FactoryTalk Hub 中可用且可分配给组织的日期。
激活日期
是用户激活权利的日期。
到期日期
发生在
激活日期
与权利持续时间之间的时间间隔之后。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal