配置运行时即服务
安装并配置 FactoryTalk Optix Runtime 工具,以在运行时即服务模式下启动
FactoryTalk Optix 应用程序
。- 在安装 FactoryTalk Optix Runtime 工具期间:
- 选择自定义。
- 展开FactoryTalk Optix Runtime 工具,VERSION其中VERSION是 FactoryTalk Optix Runtime 工具的版本。
- 选择将 FactoryTalk Optix 作为服务运行。
小贴士: 要在默认运行时-应用程序模式和运行时即服务模式之间切换运行时模式,需要重新安装 FactoryTalk Optix Runtime 工具。有关更多信息,请参见在 Windows 设备上安装运行时工具。 - 在运行时即服务模式下将应用程序部署到目标设备。有关更多信息,请参见部署 FactoryTalk Optix 应用程序。
提供反馈