在 Windows 设备上安装运行时工具
下载
FactoryTalk® Optix™
Runtime 工具安装包后,请安装运行时工具。
重要提示:
如果运行时设备未连接到 Internet,则无法从
FactoryTalk® Optix™
登录页面下载安装包。将安装包下载到联机设备,然后通过 USB 驱动器将其传输到运行时设备。- 下载完成后,在下载文件夹中,选择打开。
- 双击FactoryTalk® Optix™Runtime 工具.exe文件,然后完成安装过程。FactoryTalk® Optix™应用程序更新服务和FactoryTalk® Optix™ Entitlement Manager安装。
- 如果项目包含链接到 MySQL Server 的 ODBC 数据库,请安装MySQL ODBC 连接器附加软件包(可从 Microsoft 产品页下载)。
- 如果项目包含链接到 SQL Server 的 ODBC 数据库,请安装用于 SQL Server 的 ODBC 驱动程序 17附加软件包(可从 Microsoft 产品页下载)。
- 要在静默模式下安装FactoryTalk® Optix™Studio 或 Windows 运行时工具,请在 Windows 命令提示符终端中通过相应地替换<version>占位符来运行以下脚本。FTOptixStudioSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTermsFactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTerms如果您不想与脚本交互,但希望自动执行各种操作,则静默模式非常有用。
Runtime Tools
Windows installation
silent mode
ODBC Database
提供反馈