运行时即服务
将已部署的
FactoryTalk Optix 应用程序
作为 Windows 服务运行。概述
在运行时即服务模式下,
FactoryTalk Optix
将已部署的应用程序作为 Windows 服务运行,无需用户登录。该服务随运行时设备一起启动,并自动运行已部署的应用程序。运行时即服务模式仅支持带有 Web 画面引擎的
FactoryTalk Optix 应用程序
。您可以通过 Web 浏览器访问此类应用程序。如果应用程序不需要图形用户界面 (Graphical User Interface, GUI),也可以使用不带 Web 画面引擎的应用程序。
小贴士:
有关更多信息,请参见“FactoryTalk Optix 帮助”中的
画面引擎
。部署
处于运行时即服务模式的
FactoryTalk Optix 应用程序
将部署到 C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\FTOptixRuntimeService
在运行时即服务模式下,可从能够通过以太网 IP 访问运行时设备的设备访问应用程序。
重要提示:
Rockwell Automation
建议通过 FactoryTalk Optix Studio
和 FactoryTalk Optix Runtime 工具部署在运行时即服务模式下运行的 FactoryTalk Optix 应用程序
。遵循此建议有助于确保正确配置所有访问权限。有关更多信息,请参见部署 FactoryTalk Optix 应用程序。
安装
要使用运行时即服务模式,请在运行时设备上安装 FactoryTalk Optix Runtime 工具,并选中
将 FactoryTalk Optix 作为服务运行
选项。有关更多信息,请参见配置运行时即服务。
小贴士:
要在默认运行时-应用程序模式和运行时即服务模式之间切换运行时模式,需要重新安装 FactoryTalk Optix Runtime 工具。
提供反馈