在脱机设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime

通过创建和传输激活文件,在脱机设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime。
在脱机设备上创建激活请求文件,通过联机设备将其映射到权利,然后将其传输回脱机设备。
  1. 在联机设备上,按照在联机设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime中所述的步骤操作。
  2. 通过 USB 驱动器将运行时工具安装包复制到脱机设备,然后运行
    .exe
    文件。
  3. 在脱机设备上,打开
    Entitlement Manager
    ,然后选择
    脱机
    。
  4. 选择
    将此设备的权利激活请求导出到文件
    ,然后选择
    下一步
    。保存新生成的权利密钥。
    权利密钥是
    FactoryTalk® Optix™
    所创建的用于为组织分配权利时的 25 个字符的密钥。
  5. 输入权利密钥,然后选择
    创建
    。
    小贴士: 使用权利密钥作为激活请求文件的文件名。
  6. 输入文件名并选择
    保存
    。
  7. 选择
    确定
    。
  8. 通过 USB 驱动器将激活请求文件传输到联机设备。
  9. 在联机设备上,打开
    Entitlement Manager
    并选择
    联机
    。
  10. 选择
    激活其他设备的权利
    ,然后选择
    下一步
    。
  11. 浏览并选择已复制到联机设备的激活请求文件。
  12. 选择
    激活
    。
  13. 选择
    确定
    。
    将打开浏览器窗口,以保存新激活的权利文件。
  14. 接受文件名并选择
    保存
    。
  15. 选择
    确定
    。
  16. 将权利文件复制回到脱机设备。
    1. 在脱机设备上,打开
      Entitlement Manager
      ,然后选择
      脱机
      。
    2. 选择
      将已激活的权利文件安装到此设备
      ,然后选择
      下一步
      。
  17. 浏览已复制到脱机设备的已激活权利文件,然后选择
    打开
    。
  18. 选择
    确定
    。
    Entitlement Manager
    显示已安装的权利。
该权利现已安装到脱机运行时设备上并处于激活状态。返回
FactoryTalk® Optix™
登录页面并查看
组织权利
,以确认激活日期。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal