在联机设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime
通过运行时联机设备上的
Entitlement Manager
激活运行时权利。- 从 Windows“开始”菜单或桌面图标打开Entitlement Manager。
- 在Entitlement Manager中,选择联机,以在运行时设备上激活新权利。
- 选择激活此设备的权利,然后选择下一步。权利密钥是由FactoryTalk® Optix™为组织分配权利时创建的 25 个字符的密钥。
- 访问FactoryTalk® Optix™登录页面。
- 在权利中,查看并复制权利密钥。
- 输入权利密钥,然后选择激活。
- 当权利成功激活后,选择确定。
- 在权利中,选择组织权利以显示已分配的权利。
小贴士:
将
FactoryTalk® Optix™
应用程序部署到运行时设备时,所有必需的运行时文件会随应用程序一起自动部署。FactoryTalk Optix Runtime
Entitlement Manager
Runtime activation
online devices
entitlement key
提供反馈