搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
开发用于生成 PDF 报表的 UI
生成带有自定义页眉和页脚的 PDF 报表,其中包含来自数据网格的信息。
应用程序示例
PDF 报表示例
您可以从以下位置下载报表:
Report.pdf
提醒事项:
下载示例项目:
PDFReportWithDataGrid.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
创建电机对象
。
创建数据网格
。
创建报表对象
。
配置报表页眉
。
配置报表区段
。
配置报表页脚
。
创建用于生成报表的按钮
。
排列界面元素。
保存项目。
应用程序设计
报表设计
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加目标设备
。
“报表”教程
创建电机对象
创建数据网格
创建报表对象
配置报表页眉
配置报表区段
配置报表页脚
创建用于生成报表的按钮
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal