搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
开发具有 ODBC 数据库的数据记录器
配置可将数据保存到 ODBC 数据库的记录器。
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
DataLoggerODBC.zip
要按预期运行,此示例项目需要配置 ODBC 设置。
先决条件
创建项目
。
获取所需的 ODBC 数据库详细信息。
开发项目
在
项目视图
中,右键单击
模型
,然后选择
新建
变量
。
创建带有可监测变量的 ODBC 数据库的定期数据记录器。
创建界面元素
。
排列界面元素。
保存项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加目标设备
。
“记录器”教程
创建界面元素
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal