搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
开发报警注释对话框
开发注释对话框,以允许用户在确认“报警汇总”中的报警时输入注释。
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
AlarmCommentBox.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
创建对话框
。
配置“报警汇总确认”按钮
。
排列界面元素。
保存项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加目标设备
。
“报警”教程
创建对话框
配置“报警汇总确认”按钮
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal