运行 CLI 命令

运行命令行界面 (Command-Line Interface, CLI) 命令。
安装
FactoryTalk Optix Studio
。请参见FactoryTalk Optix 安装指南。
  1. 运行 CLI 命令
  2. 打开命令提示符。
  3. 在命令提示符下,输入
    "C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
    version
    \FTOptixStudio"
    ,后跟可用的命令和参数。
    其中,
    version
    表示系统上安装的
    FactoryTalk Optix Studio
    版本的目录。
    有关可用命令和参数的更多信息,请参见CLI 命令。
    小贴士:
    以下命令假定您将
    FactoryTalk Optix Studio
    安装在默认位置。如果将
    FactoryTalk Optix Studio
    安装在自定义位置,请相应地修改路径。
    要缩短命令并使用
    FTOptixStudio
    调用可执行文件,请添加系统环境变量或导航到
    FactoryTalk Optix Studio
    安装目录。
    例如,输入
    "C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
    version
    \FTOptixStudio" --help
    以在命令提示符下显示可用命令的摘要。
将执行 CLI 命令。可能会针对某些命令显示图形用户界面 (Graphical User Interface, GUI)。
命令执行完成后,您可能会看到以下退出代码:
退出代码
退出代码
说明
0
操作成功。
-1
操作失败。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal