搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
入门
熟悉
FactoryTalk
®
Optix
™
环境中的术语、设计理念和工作流并创建第一个项目。
了解
FactoryTalk Optix
组件、
FactoryTalk Optix Studio
接口和基本概念。请参见
FactoryTalk Optix 概述
。
配置
FactoryTalk Optix Studio
选项并设置日志级别。请参见
FactoryTalk Optix Studio 配置
。
开发和运行您的第一个项目。请参见
快速启动项目
。
重要用户须知
FactoryTalk Optix 概述
FactoryTalk Optix Studio 配置
快速启动项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal