重要用户须知

在安装、配置、操作或维护本产品之前,请阅读本文档以及有关安装、配置和操作的其他资源。用户必须了解安装、接线说明以及所有适用的规范、法律和标准。
安装、调整、调试、使用、装配、拆卸和维护必须由经适当培训的人员按照适用的操作规范执行。以制造商未指定的方式使用此设备可能会对其提供的保护产生不利影响。
Rockwell Automation, Inc. 对因使用或应用本设备而可能导致的间接或后果性损害不承担责任。
卖方保证,自卖方或其指定分销商开具发票之日起一 (1) 年内,根据本协议提供的新硬件产品在材料、工艺和设计方面不会出现缺陷。要查看当前的销售条款和条件,请参见 rok.auto/terms-of-sale。
本手册中的示例和图表仅供说明之用。由于安装要求各不相同,Rockwell Automation, Inc. 对未来基于这些示例实际使用产品不承担任何责任。
对于使用本手册所描述的信息、电路、设备或软件的情况,Rockwell Automation, Inc. 不承担任何专利责任。
未经 Rockwell Automation, Inc. 书面许可,禁止复制本手册的全部或部分内容。
在适用情况下,本手册中包含与安全相关的说明。
警告:
标识在危险环境中可能引发爆炸,并可能导致人员伤亡、财产损失或经济损失的做法或场景。
注意:
标识可能导致人员伤亡、财产损失或经济损失的做法和场景。注意事项可帮助您识别和规避危险,并认清危险后果。
重要提示:
标识对成功应用和了解产品至关重要的信息。
设备机身或内部可能贴有这些标志,以提供具体的预防措施。
触电危险:
设备机身或内部(例如驱动器或电机)可能贴有该标志,以警告可能存在危险电压。
灼伤危险:
设备机身或内部(例如驱动器或电机)可能贴有该标志,以警告可能存在高温危险。
电弧闪光危险:
设备机身或内部(例如电机控制中心)可能贴有该标志,以警告可能发生弧闪。弧闪会导致重伤或死亡。必须穿戴配套的个人防护设备 (Personal Protective Equipment, PPE)。遵循安全作业方法和个人防护设备 (PPE) 适用的全部监管要求。
本文档的文本中可能会显示以下图标。
小贴士:
标识有助于简化流程或理解流程的有用信息。
Rockwell Automation 认识到业内和本出版物中当前使用的某些术语与技术领域中包容性语言的发展趋势不一致。我们正积极与业界同行合作,寻找此类术语的替代表述,并对相关产品及内容进行修订。在完成上述调整期间,若本内容中仍出现此类术语,敬请谅解。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal