特性和功能常见问题解答
查找有关
FactoryTalk Optix
特性和功能的常见问题解答,包括帮助资源、移动访问、合规性、备份和云数据平台。在哪里可以找到联机帮助?
FactoryTalk Optix 帮助中提供了当前稳定版 FactoryTalk Optix 的最新 FactoryTalk Optix 帮助。
如何找到特定功能的分步帮助?
可以从 FactoryTalk Optix 帮助中找到有关特定功能的分步指南和教程。
是否可以在移动设备上运行 FactoryTalk Optix 应用程序?
可以通过移动设备上的 Web 浏览器访问带有 Web 画面引擎的 FactoryTalk Optix 应用程序。请参见画面引擎。
FactoryTalk Optix Studio 是否提供用于开发符合 CFR21 第 11 部分的应用程序的功能?
是的,FactoryTalk Optix Studio 提供用于开发符合 CFR21 第 11 部分的应用程序的功能。请参见 21 CFR Part 11 法规合规性 和 21 CFR Part 11 法规 - 用户指南。
如何接收 FactoryTalk Optix 新版本发布通知?
要查看 FactoryTalk Optix 已发布版本,请参见产品版本 - 产品兼容性和下载中心。您可以订阅 FactoryTalk Optix 新发布版本,并在兼容性和下载板块接收自动发送的电子邮件。
新稳定版本有哪些新功能?
在 FactoryTalk Hub 中打开 FactoryTalk Optix 页面。转到 FactoryTalk Optix,选择您所在组织,然后选择
选择
。在页面底部,可以打开 FactoryTalk Optix 的发行说明和更改日志。有关所选版本中的新功能列表,请参见发行说明中的系统功能
。新稳定版本有哪些修复?
要查看 FactoryTalk Optix 新稳定版本的修复,可打开特定稳定版本的发行说明并查看已纠正的异常。要查看 FactoryTalk Optix 最新稳定版本的修复,请参见 FactoryTalk Optix 发行说明 | 已纠正异常。
Rockwell Automation 是否提供可发送数据的云平台?
是的,请参见 FactoryTalk DataMosaix。
提供反馈