第三方 .NET 库

可以使用第三方 .NET 库扩展 C# 编程语言功能。
重要提示:
FactoryTalk Optix Studio
仅支持使用 .NET Standard 8 目标框架的 .NET 库。要使用
Visual Studio®
或
Visual Studio Code®
对
FactoryTalk Optix 应用程序
进行调试,请安装 .NET SDK。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal