搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
将第三方库添加到 Visual Studio 项目
添加第三方 .NET 库。
先决条件
将 Visual Studio 设置为默认外部代码编辑器。请参见
设置默认代码编辑器
。
将第三方库添加到 Visual Studio 项目
将库的 .NET 程序集复制到
ProjectFiles/NetSolution
项目文件夹中。
从主工具栏中,选择
打开 .NET 解决方案
。
默认的外部代码编辑器将打开。
小贴士:
Rockwell Automation 建议使用
Visual Studio
®
2022 或
Visual Studio Code
作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
通过从
1
中选择程序集来更新引用。
有关更多信息,请参见
管理项目中的引用 - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn
。
第三方 .NET 库
library
third party
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal