将第三方库添加到 Visual Studio Code 项目
通过编辑
CSPROJ
项目文件来添加第三方 .NET 库。先决条件
将 Visual Studio Code 设置为默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
- 将第三方库添加到 Visual Studio Code 项目
- 将库的 .NET 程序集复制到ProjectFiles/NetSolution项目文件夹中。
- 从主工具栏中,选择。
打开 .NET 解决方案默认的外部代码编辑器将打开。小贴士: Rockwell Automation 建议使用Visual Studio®2022 或Visual Studio Code作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。 - 在 Visual Studio Code 中,打开CSPROJ项目文件。
- 添加以下<Reference>元素作为元素<ItemGroup>的子代。<Reference Include="library"> <HintPath>path</HintPath> </Reference>
- library
- 要添加的库。例如:MyLibrary
- path
- 1 中的库路径。例如:"MyLibrary.dll"。在项目目录中包括库路径,以允许在不同设备上编译项目 .NET 解决方案。这样,每当从其他设备访问项目时,就能正确地引用库。
<ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup>如果库所在的文件夹与默认ProjectFiles/NetSolution所设置的文件夹不同,请相应地提供路径,例如:<Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>../SampleFolder/MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> - 保存CSPROJ文件。
提供反馈