搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
管理趋势
使用 C# API 在趋势笔中添加或移除 Y 轴。
C# API 参考
TrendPen.GetOrAddYAxis()
TrendPen.RemoveYAxis()
TrendPen.GetOrAddYAxis()
TrendPen.RemoveYAxis()
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal